Italy

Seleziona la tua posizione

Italy

Scenari e tendenze


Data Analytics: ecco come i dati rappresentano la realtà

Nell’Internet delle cose, la grande quantità di dati disponibile offre molte opportunità per migliorare la qualità decisionale. Ma solo ad una condizione: che da tutti quegli “zero” e “uno” si ottengano concrete informazioni. E proprio questo è lo scopo della Data Analytics.

Onde su ordinazione

Per secoli, la progettazione di nuove imbarcazioni si è basata esclusivamente sull’esperienza. Bosch Rexroth supporta quest’ambito di ricerca da ormai 27 anni.


100 cicli al minuto

Il dispositivo di handling HP70 di WEISS, specialista in automazione, è estremamente rapido e davvero ideale per la produzione integrata – grazie alla tecnologia Open Core Rexroth.


Intelligenza per il laser

Già da molti anni, Han’s Laser equipaggia le proprie macchine con tecnologia di azionamento Rexroth. Per una nuova macchina da taglio al laser, gli ingegneri dell’azienda hanno nuovamente puntato sulla tecnologia di controllo IndraMotion MTX di Bosch Rexroth che, inoltre, protegge l’azienda cinese dai plagi.


“Da addetto alla produzione a creativo artefice”

Qual è il futuro dell’integrazione nell’automazione di fabbrica?

Prof. Jörg Franke e Hans Fleischmann ci parlano della situazione attuale, dei grandi cambiamenti in atto e del ruolo dell’uomo.

Funziona anche in presenza di clima umido

Grazie alle guide a sfere su rotaia Rexroth, un’azienda canadese ha sviluppato una macchina unica nel suo genere per la lavorazione di prodotti agricoli.


Tutto in metà tempo

Per la prima volta, Bosch Rexroth ha fornito negli Stati Uniti un sistema con compensazione attiva del moto ondoso concepito per la gru off-shore di EBI, costruttore di navi da sollevamento. Per entrambi i partner, il progetto costituiva una sfida: sia sotto il profilo tecnologico, sia per le strette tempistiche.


Due circuiti, cinque funzioni

Nelle sue trinciatrici semoventi serie 8000, John Deere adotta una nuova concezione idraulica, sviluppata in collaborazione con Bosch Rexroth, per l’azionamento della mietitrice frontale e dei rulli di pressatura preliminare.


Una partnership al decollo

Con l’adozione delle viti con tecnologia a rulli planetari Rexroth accoppiati ai martinetti di sollevamento meccanici, Unimec affronta una nuova sfi da per l’industria aeronautica.


Un’opera pionieristica sotto il mare

Large Diameter Drilling (LDD) è stata incaricata della fondazione su pali per un nuovo parco eolico off-shore: un compito che richiedeva massima precisione. L’azienda ha quindi scelto di sperimentare un metodo di lavoro nuovo, mai adottato in precedenza.

Mantenere il flusso degli eventi

Bosch Rexroth UK ha pubblicato la propria Fluid Rating List. Tale opera aiuterà gli ingegneri a scegliere il fl uido idraulico che meglio risponda alle prescrizioni del caso e garantisca una sicurezza ottimale delle applicazioni idrauliche.


Pronta per l'Industry 4.0: Connected Hydraulics

I pregiudizi sono duri a morire, anche laddove la realtà li abbia smentiti da tempo. Stando ad uno di questi preconcetti, l'oleodinamica non avrebbe spazio nell’Industry 4.0, in quanto non sarebbe “intelligente”. Al contrario, l'oleodinamica è già da tempo “in forma per il futuro”.


I sistemi intelligenti creano valore

Sistemi intelligenti ed interfacce aperte sono i presupposti decisivi per soluzioni l‘oleodinamiche dal futuro assicurato. Hubertus Murrenhoff, Direttore dell’IFAS dell’Università RWTH di Aquisgrana, sa bene quali passi occorre compiere in tale direzione.


Realtà simulata

Con la simulazione si può pilotare velivoli, migliorare le prestazioni e addestrare il personale a situazioni d'emergenza. Tutto ciò è possibile grazie ai sistemi Rexroth provenienti dal reparto Motion Simulation di Boxtel (Olanda) già dal 1986.


Creare assieme nuovi valori

Thomas Bauernhansl, dell’Istituto per la Produzione Industriale e l’Esercizio di Fabbrica (IFF) dell’Università di Stoccarda, ci parla dei vantaggi dell’Industry 4.0 per l’economia, dei suoi principali sviluppi negli anni a venire e delle opportunità che essa rappresenta per le piccole e medie imprese.


Più efficienza nella manutenzione

Minore consumo energetico e strategia di manutenzione preventiva: questi gli obiettivi che si era posta l’azienda di lavorazione della gomma KRAIBURG GmbH & Co. KG, nell’introdurre sul mercato una nuova calandra. Abbinando la Predictive Maintenance all’Online Diagnostics Network (ODiN) e ad un convertitore di frequenza Rexroth, entrambi gli scopi sono stati raggiunti al meglio.


Una questione di regolazione

Un sistema di gestione pressione e portata a regolazione multipla incrementa l’efficienza energetica e la disponibilità nell’estrusione di profili.


Piena riuscita di un progetto incredibile

Con la progettazione e la realizzazione della “Pioneering Spirit”, Allseas si è inoltrata in territori inesplorati, compiendo, in collaborazione con Bosch Rexroth, un’opera davvero pionieristica. Grazie ad intelligenza tecnica, audacia e intraprendenza, ora la gigantesca nave è già adibita alla navigazione in alto mare.


Precisione in spazi ridottissimi

Per la nuova generazione dell’escavatrice municipale e cimiteriale, il modello APZ 531, HANSA punta su componenti ibridi Rexroth.


Un azionamento di alto profilo

Per un cliente tedesco, l’azienda italiana Gasparini S.p.A. ha realizzato un impianto di profilatura particolarmente versatile e complesso. Grazie alla soluzione di sistema IndraMotion MLC di Rexroth.


Per un’agricoltura efficiente

Nei trattori Massey Ferguson, la regolazione elettronica per gruppi di sollevamento e sistemi Load Sensing garantiscono maggiore produttività e minore consumo energetico.


Handling di precisione sull’asse longitudinale

EMAG ha sviluppato un nuovo tipo di macchina per la lavorazione elettrochimica del metallo. Il cuore degli impianti è un sistema di handling Rexroth a 6 assi pronto per il montaggio, dai tempi di ciclo brevi, preciso sui lunghi percorsi di traslazione ed esente da corrosione in ambienti con presenza di nebbia salina.



Al passo della macchina: il Customer Care nell’era della digitalizzazione

Le offerte di Customer Care per macchine ed impianti assumono importanza sempre maggiore. Siccome una disponibilità incondizionata è importante, i gestori si aspettano servizi base di prim’ordine; tuttavia, essi investono sempre più anche in concezioni di manutenzione preventiva ed utilizzano offerte digitali.


“Un valido Customer Care richiede processi stabili”.

Per il professore Günther Schuh, Docente ad Aquisgrana, informazioni ben preparate e le conoscenze che ne derivano sono il presupposto per le offerte di Customer Care del futuro, orientate al Cliente.


Gli Smart Service: una garanzia di valore aggiunto

I gestori di macchine ed impianti tengono ad avere servizi base affidabili: ad esempio, una rapida fornitura di ricambi, concezioni di manutenzione ben strutturate, interventi di riparazione tempestivi e corsi di formazione dalle qualifiche elevate. Bosch Rexroth abbina ai servizi di tipo classico gli innovativi Smart Service.


Dalla Spessart al mondo intero

Nella Spessart del 1795 era la forza dell’acqua ad alimentare il maglio della fucina “Höllenhammer” (in tedesco, “Maglio infernale”). Da allora, il know-how nell’impiego di questo elemento si è costantemente sviluppato. Dalla sua terra d’origine, la regione tedesca della Spessart, Bosch Rexroth è col tempo divenuta un partner di progetto leader per l’automazione di opere idrauliche in acciaio ed oggi offre soluzioni di azionamento impiegate a livello mondiale: dalle centrali idroelettriche alle chiuse, dai ponti mobili agli sbarramenti antitempesta.


“Consideriamo i dati come un valore”.

Il professore Matthias Putz vede nell’ambito Big Data grandi opportunità per le tecnologie di produzione, ed opera per un rapporto aperto, ma ben finalizzato, con tali informazioni.


Un accesso più rapido

Per un nuovo sistema a pinze di Kautex Maschinenbau, destinato allo stabilimento di Shunde, in Cina meridionale, contavano soprattutto grande precisione e velocità. Ed anche per lo sviluppo, il tempo a disposizione non era molto.


Una migliore tecnica di affi nazione in convertitore

L’equipaggiamento e il controllo di processo per tecnica di affi nazione in convertitore di Uvån Hagfors Teknologi AB (UHT) si servono dei sistemi di azionamento diretto Hägglunds di Rexroth.


Pronti per il futuro

L’azienda meccanica Herber è specialista in piegatrici ad elevata automazione per la deformazione a freddo di tubi. Per lo sviluppo di una nuova concezione di comando e visualizzazione dal futuro assicurato, l’azienda si è affidata al know-how di Bosch Rexroth.


Un cuscino per un’estrazione perfetta

Alcuni componenti disegnati dalle Case automobilistiche sono molto complessi. Al ramo delle forniture occorrono pertanto macchine molto sofisticate: ad esempio, la pressa progressiva di ANDRITZ Kaiser GmbH. Al suo interno, una funzione chiave viene svolta da un cuscino ammortizzante con idraulica Rexroth.


Piccole, ma efficienti

In una nuova serie di finitrici stradali compatte,l’integrazione di idraulica ed elettronica mobili Rexroth migliorano il comfort di marcia e la praticità di comando.


VarioFlow: tè per tutti i gusti

Grazie ad un veloce e compatto sistema trasportatore, il produttore di tè Yamamotoyama può realizzare bustine di tè per soddisfare le varie esigenze della clientela, in poco tempo e in poco spazio, senza che il prodotto subisca danni.


Arriva l’aggiornamento!

Una nuova soluzione Rexroth adegua le macchine meno recenti all’Industry 4.0.

Nell’esercizio di prova presso il nostro stabilimento di Homburg, i costi di fermo macchina si sono ridotti del 25 percento.


L’importanza dell’input

Ciò che per alcuni è preoccupante, per altri è entusiasmante: presto le macchine diventeranno più intelligenti dell’uomo? Le potenzialità delle macchine intelligenti sono chiare, ora che un algoritmo ha sconfitto il campione mondiale di Go, complesso gioco di scacchi asiatico. Ma come apprendono, esattamente, le macchine? E che cosa si cela dietro all’espressione “Machine Learning”?


Macchine operatrici mobili:l'elettronica per una maggiore efficienza

È come trovare la quadratura del cerchio: nelle macchine operatrici mobili, occorre ridurre ulteriormente le emissioni di scarico ed acustiche e, nel contempo, migliorare il rendimento e la semplicità d’uso. Per una maggiore efficienza energetica, aumentare la presenza dell’elettronica è un fattore determinante.


Maggiori performance per le macchine operatrici mobili

Parsimoniose e silenziose, a parità di potenza: così saranno le trasmissioni di marcia e gli azionamenti di lavoro del futuro. In tale ottica, l’offerta Rexroth per le macchine operatrici mobili prevede un sistema di componenti completo e di grande efficienza: dalle applicazioni agricole a quelle edili, dal terminal container al settore municipale.


“Sistemi idraulici intelligenti”.

Le macchine operatrici mobili accompagnano il Prof. Ludger Frerichs dagli albori della sua professione. Il prossimo balzo di produttività, per il Direttore del Politecnico di Braunschweig, avverrà con l'integrazione dell'intero processo.


Serraggi sempre migliori

Nelle tecnologie di avvitatura, Bosch Rexroth riveste da anni un ruolo pionieristico. Qui potete trovare una panoramica sui principali sviluppi fino ad oggi.


“Aziende ad alta efficienza energetica più indipendenti”.

Nella nostra intervista il Professore Alexander Sauer, Direttore dell’Istituto per l’Efficienza Energetica nella Produzione (EEP) dell’Università di Stoccarda, ci offre una panoramica sulla produzione ad alta efficienza energetica e ci spiega come Industry 4.0 e Smart Grid potranno rendere più efficienti le fabbriche del futuro.


Attraverso la montagna con una segatrice

L’azienda meccanica Palmieri ha sviluppato una macchina di nuova concezione per un inconsueto progetto di galleria in Italia. Bosch Rexroth ha concepito e fornito il sistema idraulico.


Accoppiature perfette a base d’acqua

Per la loro nuova accoppiatrice, gli specialisti spagnoli in stampa e converting di Comexi adottano una soluzione di automazione Rexroth, risparmiando tempo e materiale.



Qualità 4.0

Grazie ad una linea di produzione improntata all’Industry 4.0, il costruttore cinese di macchine utensili QCMT&T ha migliorato la qualità dei propri riduttori per robot e può inoltre realizzare piccolissime serie dalle molte varianti.


Per costruire senza preoccupazioni

Dalla collaborazione fra Bosch Rexroth e Soilmec, costruttore di perforatrici e macchine speciali per edilizia del sottosuolo, è nata una perforatrice rotativa idraulica impareggiabile per multifunzionalità e semplicità d’uso.



Digitale fino allo scaffale

Le linee di confezionamento WestRock sono interamente all’insegna del Model-Based Engineering. Il processo digitale riduce sensibilmente la fase di sviluppo, snellendo inoltre la gestione degli ordini.


Il profilo di movimento è il fattore decisivo

Dimensionare un azionamento con accuratezza aiuta a contenere i costi d’acquisto e d’esercizio di una macchina. Per stabilire con quale affi dabilità ed effi cienza un dato motore eseguirà i movimenti desiderati, il fattore decisivo è il profi lo di movimento.


Uomo e macchina: quasi amici

Nell’odierna produzione integrata, l’interfaccia uomo-macchina riveste sempre maggiore importanza. Affinché i protagonisti della fabbrica intelligente possano davvero interagire al meglio e senza rischi, essi devono trovare un linguaggio comune, che consenta una comunicazione intuitiva ed esente da errori.


Assistenza digitale per la realtà sul campo

Che siano per impianti di produzione stazionari o per macchine operatrici mobili, Bosch Rexroth offre interfacce uomo-macchina pratiche e funzionali.



Assistenti all’aratro

Ormai da decenni, le regolazioni idrauliche per gruppi di sollevamento rappresentano una funzione cruciale nei trattori, agevolando il lavoro agli agricoltori ed incrementando la produttività.


“Perché non lo facciamo anche noi?”

Fin dagli anni '90, il Professore Andreas Gebhardt si occupa di tecniche di produzione additiva. Nella nostra intervista, il Professore ci parla di potenzialità, rischi e prospettive di tale ambito. Lo specialista, che si aspetta drastici cambiamenti nella produzione industriale, chiede maggiore coerenza, a livello di mentalità e di formazione.


Sicurezza per l’invaso

Presso la diga del Malpaso, in Messico, gli ingegneri Bosch Rexroth stanno sostituendo gli azionamenti elettromeccanici usurati degli sbarramenti a segmento. La soluzione idraulica adottata rappresenta un modello per i futuri retrofit di dighe.


Un utensile di precisione svizzera

Il nuovo centro di fresatura per componenti di orologi del costruttore elvetico di macchine utensili Bumotec opera con rapidità e precisione. L’azienda ha sviluppato la tecnologia drive&control in stretta partnership con Bosch Rexroth.


Un’idraulica a prova di calore

In pochi altri settori industriali le condizioni sono estreme come in quello metallurgico. Per un’acciaieria indiana, Bosch Rexroth ha fornito un numero senza precedenti di componenti idraulici che, grazie ad apposite soluzioni speciali, possono svolgere affidabilmente il loro compito anche in un ambiente gravoso.


Per una stampa a regola d’arte

Per le sue macchine da stampa flessografica a tamburo centrale, il costruttore di macchine ceco SOMA Engineering si affida alla tecnica di sicurezza Rexroth.


Pile alte, consumi bassi

Per la nuova versione dell’apprezzata serie Gloria di gru mobili reach stacker, Kalmar cercava un azionamento ibrido ad elevatissima effi cienza energetica. La soluzione: una catena cinematica di nuova concezione, che abbina collaudati componenti idrostatici e oleodinamici ad una programmazione intelligente.




The integrated production

L’Industry 4.0 si estende sull’intera catena del valore aggiunto: dall’ordinazione alla fornitura di componenti alla produzione vera e propria, fino alla consegna al cliente e ai servizi di assistenza post-vendita. Persone, macchine e sistemi informatici si scambiano automaticamente informazioni sulla realizzazione dei prodotti. Per ottenere tutto questo, i requisiti basilari sono intelligenza decentralizzata e standard aperti, per la programmazione e lo scambio di dati.


Smart Factory: gestire la produzione locale su scala globale

La risposta alla crescente varietà di versioni, alle minori dimensioni di lotti e all’enorme volatilità della domanda si chiama Smart Factory. Tuttavia, la fabbrica intelligente non è soltanto ottimizzata per la produzione locale, ma anche integrata a livello internazionale.


Applicare a livello internazionale, adattare a livello locale

Nel suo percorso verso l’Industry 4.0, Bosch Rexroth sta raccogliendo nel mondo intero preziose esperienze pratiche dalla sua adozione nei propri stabilimenti. Il traguardo:una fabbrica “smart” ed integrata.


“Ne stiamo dimostrando la fattibilità.”

Fin dal 2005 il Professore Detlef Zühlke si occupa di moduli per la fabbrica intelligente. Mediante un impianto dimostrativo nel Centro Ricerche Tedesco sulle Intelligenze Artificiali, il Professore dimostra come la Smart Factory sia concretamente fattibile.


Un aiutante per lo sviluppo

La macchina per stampaggio ad iniezione (abbreviazione tedesca SGM) è ormai imprescindibile nella lavorazione della plastica. Fin da quando, negli anni ’50, l’industria ne riconobbe l’importanza, Bosch Rexroth ne ha accompagnato e promosso l’evoluzione, in stretta collaborazione con i costruttori di macchine.


“Lavorare in team è sempre più importante.”

Reparti Sviluppo Prodotti e Progettazione più dinamici e innovativi: questa la sfida che propone il Professore Albert Albers. L’ esperto ci anticipa quali sono i cambiamenti e come affrontarli.




Alta pressione per la forma ideale

Gli impianti di calibrazione Frey formano a pressione componenti sinterizzati, conferendo loro la forma definitiva. Coadiuvati da assi elettroidraulici Plug-and-run Rexroth.


Un impeccabile addetto al converting

Le macchine per finitura e stampa devono mantenere il passo dei progressi nella stampa digitale, quanto a rapidità e flessibilità. Adottando una soluzione completa di Bosch Rexroth, l’azienda statunitense VITS International ha creato una soluzione innovativa a tale riguardo.


Ferrovia ai massimi livelli

48 ore: questo il tempo a disposizione per il team di assistenza Bosch Rexroth Cina, per eseguire la manutenzione al sistema idraulico di un importante nodo ferroviario. Un compito per veri professionisti.


Azionamento potente, miscela riuscita

Per una masticazione e una laminazione ottimale di diverse miscele di caucciù, occorrono azionamenti di grande potenza. Per tale compito, KRAIBURG, specialista in miscele di caucciù personalizzate, adotta azionamenti Hägglunds di Rexroth.



Olio sotto pressione

I fluidi idraulici influiscono in modo determinante sul comportamento all’usura dei componenti idraulici: in particolare, su pompe e motori. Le varie normative non sempre tengono il passo con i requisiti dei sistemi idraulici, sempre più complessi e in rapido cambiamento: per tale ragione, Bosch Rexroth offre ora una nuova tecnica di valutazione, aggiornata ai più recenti standard tecnologici.



La via dei piccoli, rapidi passi

Con la sua doppia strategia verso l'Industry 4.0, Bosch rexroth guarda a soluzioni economicamente convenienti.


“I modelli aziendali vengono ancora meno”

Wolfgang Blome chiede alle parti in causa che l'Industry 4.0 entri effettivamemnte nella realtà quotidiana delle fabbriche e che le aziende dedichino maggiore attenzione a nuovi modelli aziendali.


Senza quadro elettrico

Già da decenni, le soluzioni di azionamento intelligenti Rexroth contribuiscono a creare concezioni di macchina innovative. Con IndraDrive Mi è possibile realizzare nuove concezioni di macchina modulari per la tecnologia di azionamento, senza alcun quadro elettrico.


"Riparare non basta più."

L’assistenza tecnica per l’industria meccanica si trova di fronte a grandi cambiamenti, che richiederanno nuove strutture, nuovi modelli aziendali e nuovo personale: questa l’opinione di Bernd Bienzeisler, dell’Innovation Network tedesco “Service-Plattform Maschine”.


Delicatezza e sicurezza

La macchina FLOWTOS, del costruttore tedesco Winkler+Dünnebier, produce fino a 4.600 fazzoletti in carta al minuto. Nello sviluppo della nuova generazione, Bosch Rexroth ha partecipato all'intero percorso, dalla progettazione alla commercializzazione.


Una gru con un piano

Il processo di sviluppo di una gru per navi richiede molte decisioni complesse. Utilizzando un sistema completo, a concezione personalizzata, i costruttori del settore come Tsuji possono risparmiarsene molte.


Una corsa contro il terremoto

Nell’arco di un solo anno, a Messina è stato creato dal nulla un Centro ricerche sui terremoti. Gli ingegneri di Bosch Rexroth hanno progettato l’intero sistema e coordinato il progetto; l’azienda ha inoltre fornito tutti i componenti per il simulatore di terremoti.


Più pulito di così...!

Generalmente, le postazioni di pulizia con banco ad umido di JST non superano i nove metri di lunghezza; tuttavia, per un cliente d’oltremare l’azienda ha recentemente realizzato una linea da 42 metri di lunghezza, dotata di vari robot a portale.


Acqua per il deserto

In Iraq Bosch Rexroth sta ammodernando il complesso impianto idraulico di un’opera in acciaio. Una combinazione fra sistema di sbarramento, chiusa e ponte girevole protegge la vegetazione dall’acqua salmastra, consentendo nel contempo il trasporto delle merci all’interno del Paese.


Efficace per raccogliere barbabietole

La Tiger 5 è il modello Premium di Ropa nel settore delle raccoglitrici per barbabietole da zucchero. Questo colosso da 15 metri convince con la sua catena cinematica a trasmissione continua e, grazie all’idraulica, si mantiene stabile anche sui terreni in pendio.


Nuova forza per carichi roventi

A Tata Steel, il gigante del settore acciaio, Bosch Rexroth ha fornito quattro contenitori idraulici con l’intera tecnologia drive&control per le macchine di trasferimento coke. Tale soluzione non soltanto è stata concepita espressamente per i requisiti indiani, ma anche, per la prima volta, prodotta in loco.


Nove passaggi per l'azionamento più adatto

Nella progettazione degli azionamenti, sono indispensabili procedure ben strutturate, approfondite conoscenze delle formule e conoscenze tecniche d’insieme: soltanto in questo modo, macchina ed azionamento possono interagire alla perfezione.