Qualitäts- und Umweltzertifikate

Qualität

Qualität - Grundsätze und Zertifikate


Rexroth steht für Qualität bei allen Produkten und Dienstleistungen.

Die Anwendungen unserer Kunden erfordern höchste Qualität der Produkte und Dienstleistungen von Rexroth. Es werden Verfahren angewendet, die dem Stand der Technik für qualitativ hochwertige Arbeiten entsprechen. Dabei profitiert Rexroth von der großen Erfahrung innerhalb der Bosch Gruppe.

Der Qualitätsanspruch an Produkte und Dienstleistungen hat bei Bosch eine lange Tradition.

Robert Bosch schrieb 1918:

„Es ist ein unerträglicher Gedanke für mich, dass bei der Prüfung eines meiner Erzeugnisse jemand nachweisen könnte, dass ich in irgendeiner Weise minderwertige Arbeit ausgeführt habe. Aus diesem Grund war ich immer darum bemüht, nur Arbeit zu liefern, die einen objektiven Test bestehen kann, d. h. das Beste vom Besten.“

Für die Realisierung dessen hat Rexroth ein prozessorientiertes Qualitätsmanagement implementiert, das für eine kontinuierliche Verbesserung im gesamten Unternehmen sorgt.

Mit der Qualitätsinitiative „Quality first - First in Mind - First in action“ stellt sich Rexroth an die Spitze des Qualitätswettbewerbs. Dies stärkt die Position von Rexroth im Maschinen- und Anlagenbau, einer Branche, die immer qualitätsbewusster wird.

Grundsätze


1. Unser Ziel ist die vollständige Erfüllung der Erwartungen unserer Kunden durch die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.

2. Qualität und Qualitätsverbesserung liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters und stellt das ultimative Ziel dar - von der Geschäftsführung bis hin zu den Azubis.

3. Unsere Richtlinien, Prozesse, Systeme und Ziele basieren auf den Anforderungen internationaler Normen, Kundenerwartungen sowie unserem Wissen und unserer Erfahrung. Kenntnis und Einhaltung dieser Richtlinien und Prozesse sind die Grundlage unserer Qualität.

4. Qualität bedeutet, Dinge von Beginn an richtig zu tun, um Fehler zu vermeiden. Die kontinuierliche Verbesserung der Qualität von Prozessen senkt Kosten und steigert die Produktivität.

5. Das Vermeiden ist wichtiger als das Beseitigen von Fehlern. Wir wenden systematisch Verfahren und Werkzeuge zur vorbeugenden Qualitätssicherung an, lernen aus Fehlern und beseitigen unverzüglich ihre Grundursachen.

6. Unsere Lieferanten tragen wesentlich zur Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen bei. Aus diesem Grund müssen unsere Lieferanten die gleichen hohen Qualitätsstandards wie wir einhalten.

Zertifikate


Management Zertifikate der Bosch Rexroth AG:

Die nachfolgende Zertifikate Übersicht gibt Ihnen einen ersten Überblick über alle bei Bosch Rexroth vorliegenden Qualitätsmanagementsystem-Zertifikate gemäß ISO 9001.

Bosch Rexroth AG - Zertifikateübersicht - für alle durch Bureau Veritas zertifizierten Standorte von Bosch Rexroth

Fragen zu ISO 9001 Zertifikaten können Sie gerne an folgende E-Mail Adresse stellen:
Departmentmailbox.DCQM@boschrexroth.de

Wir werden Ihre Anfrage umgehend bearbeiten.

Produktspezifische Bescheinigungen und Zeugnisse:

Für verschiedene Erzeugnisse gibt es spezifische Bescheinigungen und Zeugnisse, z. B. DIN EN 10204. Diese können Sie mit der Bestellung des Erzeugnisses anfordern.

Konformitätserklärungen (z. B. ATEX, EMV, Druckgeräterichtlinie, Niederspannungsrichtlinie) werden mit dem Erzeugnis ausgeliefert bzw. stehen auf dieser Internetseite zum Download zur Verfügung. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner der Bosch Rexroth AG.

Umwelt

Umwelt - Grundsätze und Zertifikate

Bosch Rexroth sieht die globalen Aufgaben des Umweltschutzes als eine Herausforderung und hat strenge, einheitliche Kriterien an allen Standorten.

Seit der Veröffentlichung der ersten verbindlichen Regelung zum Umweltschutz vor mehr als 30 Jahren hat sich bei Bosch eine Tradition des Umweltbewusstseins etabliert, und dies ist darüber hinaus ein Unternehmensprinzip bei Bosch Rexroth: Mit unseren Produkten und Systemen zur Industrie- und Produktionsautomatisierung sowie für mobile Anwendungen helfen wir, Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und Ressourcen zu schonen.

Wir setzen uns auch dafür ein, dass diese Grundsätze in der täglichen Arbeit an allen Standorten gelten. Dazu gehören auch die Senkung aller Emissionen und die Wiederverwertung von Materialien. Ganz gleich, ob es um Abfälle, Abwasser oder Kohlendioxid geht - wir investieren stetig in moderne Produktionsverfahren, die Umweltbelastungen reduzieren.

Das integrierte Umweltmanagementsystem von Bosch Rexroth, das 2017 bereits 76 zertifizierte Standorte umfasste, vereinheitlicht alle Maßnahmen und Strategien auf dem Gebiet des Umweltschutzes.

Wir streben eine kontinuierliche Verbesserung im Bereich Umweltschutz an und setzen uns jedes Jahr neue Ziele. Wir begreifen wirksamen Umweltschutz als Wettbewerbsfaktor und als gesellschaftliches Engagement für zukünftige Generationen.

Grundsätze der Umweltpolitik

ISO 14001-Zertifikate

China RoHS 2 Stofftabellen