Germany

Standort auswählen

Germany

Kompetenzen

Kompetenzen in der Stadion-Technologie für bewegliche Dächer und Schiebedachsysteme

Unsere Kunden entwickeln faszinierende Visionen, die in herausfordernde Planungen umgesetzt werden und nach ihrer Fertigstellung das Potenzial zum Meilenstein haben. Wir von Rexroth sind stets mit dabei – weltweit übernehmen wir Verantwortung für unsere Kunden, Partner und die Umwelt. Wir bieten technische Spitzenleistungen in allen Bereichen der Antriebs- und Steuerungstechnologie. Denn als einziges Unternehmen auf dem Markt bieten wir Ihnen die komplette Palette an Hydraulik, Elektronik und Mechanik.

Dies sind ideale Voraussetzungen für die Realisierung von beweglichen architektonischen Strukturen, wie z. B. bewegliche Dächer, Schiebedachsysteme und einige andere Stadion-Technologien. Perfekte Technik zu liefern ist uns jedoch nicht genug. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein umfassendes Programm von Dienstleistungen wie Beratung, Konzeptentwicklung, Schulung und Wartung, die jeweils individuell auf Ihr Projekt zugeschnitten sind.

Beratung

Für viele dieser Anwendungsbereiche in Bauwerken, von beweglichen Strukturen bis hin zu beweglichen Dächern, hilft Ihnen Civil Engineering von Rexroth. Unsere Ingenieure besitzen jahrelange Erfahrung und beraten Sie, den Kunden, schon frühzeitig in der Projektierungsphase, um das richtige Konzept und die richtige Dimensionierung sicherzustellen.

Sie können sich auf die Schlüsselfragen Ihres Projektes konzentrieren und müssen sich nicht mit dem Antriebs- und Steuerungssystem beschäftigen. Im Mittelpunkt steht in dieser Phase die funktionale Leistung unserer Lösung, nicht die technischen Details.

Konzeptentwicklung

Bewegliche Strukturen erfordern ein hohes Maß an ingenieurwissenschaftlichem Fachwissen und praktischer Erfahrung. Bei frühzeitiger Einbindung können wir durch unsere erfahrenen Mitarbeiter bereits in der Konzeptentwicklungsphase mit unseren Kompetenzen zur nachhaltigen technischen und wirtschaftlichen Optimierung des Gesamtprojekts beitragen.

Wir bieten eine einzigartige Kombination aus Anwendungs-Know -how und Antriebs- und Steuerungstechnologie und nutzen dies zu Ihrem Vorteil. Als Marktführer garantieren wir höchste Produktqualität, eine lange Lebensdauer und schnelle globale und lokale Präsenz. Die Möglichkeit zur Nutzung von Synergien innerhalb der Bosch-Gruppe führt zu messbaren Vorteilen für Sie.

Planung

Besonders wenn es um komplizierte Antriebs- und Steuerungsfunktionen geht, erweist sich die Planung als sehr anspruchsvoll und ist deshalb einer der Erfolgsfaktoren für das gesamte Projekt. Hier kommt Civil Engineering von Rexroth ins Spiel.

Wir haben uns darauf spezialisiert, die Integration kompletter Antriebs- und Steuerungssysteme zu übernehmen, auch auf schlüsselfertiger Basis. Rexroth kann zur Realisierung Ihrer Projekte auf ein engmaschiges weltweites Netz von Mitarbeitern zurückgreifen. Dieses setzt sich aus kreativen und bestens geschulten Ingenieuren, Projektleitern und Fachleuten für die jeweilige Anwendung zusammen.

Engineering

Als Spezialisten für Verbundlösungen finden wir die Technologie, die sich am besten für Ihre Antriebsanforderungen eignet. Konkret bedeutet dies, dass wir nach Ihrer Anwendung und Ziele und empfehlen hydraulische oder elektromechanische Antriebe, je nachdem, was erforderlich ist.

Unser Engineering ist gekennzeichnet durch höchste Produktqualität und eine kostenoptimierten Arbeitsweise. Dies garantieren wir auch durch den Einsatz modernster Simulationstechnik, beispielsweise für die Analyse von Schwingungen und Verformungen an hydraulischen und anderen Systemen.

Projektmanagement

Die Realisierung eines Projektes erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Ihnen, unserem Kunden. Die wichtigsten Säulen sind hierbei eine optimale Kommunikation und ein transparentes Projektmanagement.

Unsere Projektmanagementprozesse sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Ein unabhängiges innerbetriebliches Qualitätsmanagement überwacht hierbei die korrekte Umsetzung und setzt intern zusätzliche Anforderungen durch die eigene hohe Qualitätsphilosophie.

Konstruktion

Wichtig für eine erfolgreiche Projektierung sind nicht nur die richtige Dimensionierung und Auswahl von Komponenten, sondern auch eine auf die individuellen Anforderungen zugeschnittene Konstruktion von Sonderbaugruppen. Neben der Anpassung von Serienkomponenten bieten wir deshalb auch die Konstruktion von Sonderlösungen an, die für Ihr Projekt maßgeschneidert sind.

Hierbei ist Rexroth bestens aufgestellt. Neben modernster 3D-CAD-Konstruktion können wir simulationstechnische Maßnahmen wie FEM-Berechnungen, hydraulisch-mechanische Systemsimulationen sowie schwingungstechnische Gesamtsystembetrachtungen durchführen. Auch die Animation von Bewegungsabläufen zur besseren Darstellung von Funktionen und architektonischen Auswirkungen, stellt kein Problem dar.

Fertigung

In der Fertigung nutzt Rexroth die Vorteile eines global agierenden Unternehmens mit einem einzigartigen Produktspektrum, das von der kleinsten Elektronikbaugruppe und dem kleinsten Ventil bis hin zu leistungsstarken Elektroantrieben, tonnenschweren Planetengetrieben, Hydraulikzylindern oder individuell zugeschnittenen hydraulischen Sonderaggregaten reicht. Wir liefern Ihnen nicht nur ein integriertes System, sondern alles aus einer Hand. Das spart Zeit und sichert die Ersatzteil-Verfügbarkeit.

Über insgesamt 67 Produktionsstandorte in 25 Ländern wird eine zuverlässige Produktversorgung in allen Regionen der Welt sichergestellt. Unser Qualitätsmanagement überwacht hierbei sämtliche Produktionsprozesse nach den Vorgaben aus ISO 9001:2000 sowie den hohen eigenen Qualitätsstandards.

Montage und Inbetriebnahme

Die Qualität endet hier jedoch noch lange nicht. Neben Beratung, Planung und Fertigung von individuell zugeschnittenen Lösungen führen wir auch die auf der Baustelle anfallenden Arbeiten aus. Unsere Aktivitäten erstrecken sich von der Montage hydraulischer, elektrischer und mechanischer Komponenten und Systeme über Verkabelung und Verrohrung bis hin zur Überprüfung und Inbetriebnahme der Steuerungselektronik.

Wie auch immer die Aufgabe aussieht, wir unterstützen Sie mit unserem professionell geschulten Personal mit internationaler Baustellenerfahrung in den Bereichen Mechanik, Hydraulik, Elektrik und nicht zuletzt mit einem zuverlässigen Baustellenmanagement.

Wartung

Durch unsere auf der ganzen Welt verteilten Standorte sind wir nie weit weg von unseren Kunden und können auf diese Weise Know-how, Kapazitäten und Ersatzteile bei Bedarf jederzeit bereitstellen.

Außerdem verfügt Rexroth in seinen regionalen Anwendungszentren über ein Netzwerk von Systemberatern, die Ihnen in Zusammenarbeit mit uns umfangreiche Beratung bei spezifischen Problemen bieten und Ihre Sprache sprechen - in jeder Hinsicht. Sie wünschen sich ein Rundum-Sorglos-Paket für den Betrieb Ihrer Anlage? Mit umfassenden Wartungsverträgen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.